This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 程序运行时出错-150 @ 0x0 (C2000 Piccolo LaunchPad - TMS320F28027F)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/710800/error--150-0x0-while-program-running-c2000-piccolo-launchpad---tms320f28027f

主题中讨论的其他器件:TMS320F28027

大家好、

我使用具有 Code Composer Studio v.6的 C2000 Piccolo LaunchPad (TMS320F28027)在降压直流/直流转换器中实现峰值电流模式控制代码。 程序运行正常、但在短时间后出现错误。 错误说明如下所示:

C28xx:错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回无效状态或错误。 (仿真包6.0.407.6)
C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

我尝试重置 MCU 并重新启动 CCS、但这似乎无法解决问题。 为什么会看到此错误消息? 这是 MCU 还是 CCS 的问题?

感谢您的支持!

Nick