This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28377S:"所需的代码文件"

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691871/ccs-launchxl-f28377s-needed-code-file

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

是否有人可以向我发送用于 f28377s 处理器 asap 的 FOC 控制 PMSM 驱动器无传感器控制的代码文件????

谢谢、

此致、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以按以下链接下载并安装 C2000 controlSUITE。
    www.ti.com/.../controlsuite

    您将在以下文件夹中找到一个有传感器 FOC 代码示例、
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM-SERVO-LAUNCHXS
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0

    您还可以在以下基于 F28069的文件夹中找到无传感器 FOC 代码示例、因此您可以将此无传感器 FOC 算法代码直接移植到 F28377S 项目的上方、因为两个控制器都是相同的 C28x 内核。
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\PM_Sensorless
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明

    感谢您的快速响应和链接。  

     代码似乎只能与此处提到的驱动程序板一起使用... 但 我正在使用 f28377进行 FOC 控制的 PMSM 驱动的实时硬件设置。 我现在很困惑,想知道这是否可以在我的硬件设置中使用。。。 请澄清。

    此致、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这应该适用于您自己的硬件、您可以将这些示例代码迁移到您自己的硬件、但您需要根据特定的 H/w 更改初始化代码、如 GPIO、PWM 和 ADC 配置