This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185406/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C

我在 ePWM 模块中工作、使用示例(ePWM_ex2_updown_Aq.c)、我需要50%的占空比作为10kHz 的输出和输出频率。如何配置 ePWM。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prince、

    对于静态占空比、ePWM 示例2不是一个特别好的起始点、因为它会随着时间的推移动态更改 CMPx 值。 ePWM 的一个重要基础资源是training.ti.com ePWM for C2000 MCU 视频系列、如果您没有时间观看完整系列视频、还可以访问C2000 Academy ePWM 培训(第5节: 控制外设、ePWM 小节)以及多个其他培训和入门文档。

    同样、我强烈建议您阅读此 ePWM 培训材料-这是一个相对复杂的概念、这些材料为您提供了一种非常好的熟悉方式。 也就是说、如果我们从空白项目开始、 C2000 ePWM 开发人员指南 分别在第3.1和4.1节中提供了有关设置频率和占空比的直接教程。

    此致、

    Jason Osbron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请指导我完成这一过程、哪个 ePWM 模块示例适合用于开始检查占空比。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ePWM 示例11应该有助于作为起点。

    此致、

    Jason Osborn