This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:断点

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185317/ccstudio3-breakpoints

器件型号:CCSTUDIO3

我只设置了3个断点。 前2行是:

  104 字节数据= SCI_readCharBlockingNonFIFO (SCIA_BASE);

   116 SCI_writeCharNonBlocking (SCIA_BASE、byteData);

为什么要跳过它们? 没有流量控制。

CCS 最后在此行停止:

126返回 FLASH_UPDATE_ERROR_SCI_DATA_WORD_KEY;

uint32_t SCI_Boot(uint32_t bootMode)
{
    uint32_t entryAddress;
    uint16_t byteData;

/*
    //
    // CPU1 Patch/Escape Point 13
    //
    entryAddress = CPU1BROM_TI_OTP_ESCAPE_POINT_13;
    if((entryAddress != 0xFFFFFFFFUL) &&
       (entryAddress != 0x00000000UL))
    {
        //
        // If OTP is programmed, then call OTP patch function
        //
        ((void (*)(void))entryAddress)();
    }
*/
    //
    // Check if SCI is enabled on device or not
    //
    //if((HWREG(DEVCFG_BASE + SYSCTL_O_DC8) & SYSCTL_DC8_SCI_A) == 0U)
    if(SysCtl_isPeripheralPresent(SYSCTL_PERIPH_PRESENT_SCIA) != 0x01)
    {
        return(FLASH_UPDATE_ERROR_SCIA_NOT_ENABLED);
    }

    //
    // Assign GetWordData to the SCI-A version of the
    // function. GetWordData is a pointer to a function.
    //
    uint16_t (*GetWordData)(void);
    GetWordData = SCIA_GetWordData;

    //
    // Initialize the SCI-A port for communications
    // with the host.
    //

    //
    // Enable the SCI-A clocks
    //
    SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_SCIA);
    SysCtl_setLowSpeedClock(SYSCTL_LSPCLK_PRESCALE_4);

    EALLOW;
    HWREGH(SCIA_BASE + SCI_O_FFTX) = SCI_FFTX_SCIRST;

    //
    // 1 stop bit, No parity, 8-bit character
    // No loopback
    //
    HWREGH(SCIA_BASE + SCI_O_CCR) = (SCI_CONFIG_WLEN_8 | SCI_CONFIG_STOP_ONE);
    SCI_setParityMode(SCIA_BASE,SCI_CONFIG_PAR_NONE);

    //
    // Enable TX, RX, Use internal SCICLK
    //
    HWREGH(SCIA_BASE + SCI_O_CTL1) = (SCI_CTL1_TXENA | SCI_CTL1_RXENA);

    //
    // Disable RxErr, Sleep, TX Wake,
    // Disable Rx Interrupt, Tx Interrupt
    //
    HWREGB(SCIA_BASE + SCI_O_CTL2) = 0x0U;

    //
    // Relinquish SCI-A from reset and enable TX/RX
    //
    SCI_enableModule(SCIA_BASE);

    EDIS;

    //
    // GPIO INIT
    //
    //SCIBOOT_configure_gpio(bootMode);

    //
    // CPU1 Patch/Escape Point 13
    //
    entryAddress = 0;//CPU1BROM_TI_OTP_ESCAPE_POINT_13;
    if((entryAddress != 0xFFFFFFFFUL) &&
       (entryAddress != 0x00000000UL))
    {
        //
        // If OTP is programmed, then call OTP patch function
        //
        ((void (*)(void))entryAddress)();
    }

    //
    // Perform autobaud lock with the host.
    // Note that if autobaud never occurs
    // the program will hang in this routine as there
    // is no timeout mechanism included.
    //
    //SCI_lockAutobaud(SCIA_BASE);

    //
    // Read data
    //
    byteData = SCI_readCharBlockingNonFIFO(SCIA_BASE);

    //
    // Configure TX pin after autobaud lock
    // (Performed here to allow SCI to double as wait boot)
    //
    //GPIO_setPadConfig(SCI_gpioTx,GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
    //GPIO_setPinConfig(SCI_gpioTxPinConfig);

    //
    // Write data to request key
    //
    SCI_writeCharNonBlocking(SCIA_BASE,byteData);

    //
    // If the KeyValue was invalid, abort the load
    // and return the flash entry point.
    //
    uint16_t gwd = 0;
    gwd = SCIA_GetWordData();
    if(SCIA_GetWordData() != SCI_DATA_WORD_KEY)
    {
        return FLASH_UPDATE_ERROR_SCI_DATA_WORD_KEY;
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    优化级别是多少?  

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您是从闪存运行还是从 RAM 运行?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 h/w 断点或 s/w 断点? 您可以尝试重建项目。

    尝试重建索引。 右键单击项目、然后选择"Index -> Rebuild (索引->重建)"。

    如果您有任何小项目会产生您的问题、我们可以对其进行审核。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件断点。 我查看了 BP 属性、但尚未找到用于选择硬件断点的控件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    h/w 断点存在限制。 C28x 器件上只能有两个 h/w 断点。 请查看此链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#breakpoints

    可以通过多种方式启用 h/w 断点。 打开 Breakpoint Windows、然后右键单击。

    或者右键单击 源代码中的一行(在调试视图中)、然后单击"Breakpoints"

    您是否有我们可以审核的项目? 您能单步执行代码、控制就能完成这一步吗?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断点在磁力上再次起作用。

    谢谢大家。