This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377D:高速 SPI (HSSPI) Launchpad XL TMS320F2837xD v1.1

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691268/compiler-tms320f28377d-high-speed-spi-hsspi-lanchpad-xl-tms320f2837xd-ver1-1

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我正在尝试在 CCS 6.2中修改 TI 示例"SPI_LOOP_CPU1" 以获得高速模式

我无法将 SPI 时钟切换为200MHz、 它仍为50MHz

 ClkCfgRegs.LOSPP.bit.LSPCLKDIV = 0;

 asm ("    ESTOP0");

当它中断时 、我仍然 看到 值=2;  

是否有任何安全设置阻止更改系统寄存器?

提前感谢

Oleg  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LOSPCP 是一个 EALLOW 受保护寄存器、因此在写入之前、请确保使用 EALLOW 指令。

    只需清除、SPI 时钟被限制为不大于 LSPCLK/4。 在 LSPCLK 以200MHz 运行的情况下、50MHz 仍然是 SPICLK 的最大速度。

    惠特尼