This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPICCR.bit.SPICHAR

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691421/about-spiccr-bit-spichar

您好!

SPICCR.bit.SPICHAR
SPICHAR 设置为首字母缩写
是否可以仅更改 SPICHAR 而不更改?
(例如、在任务过程中)

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有、

    是的、您应该能够更改 SPICHAR 长度。 但是、在更改 SPICHAR 并从复位中重新启用 SPI 之前、您必须保持 SPI 处于复位状态。

    注意:您还必须确保从器件 SPICHAR 长度也同样得到更新。

    我还认为您可以在下面找到有用的帖子。
    e2e.ti.com/.../541676


    此致、
    曼诺伊