This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:如何在 LF2407A 上使用 C 语言读取表数据

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691472/tms320lf2407a-how-to-read-table-data-using-c-language-on-lf2407a

器件型号:TMS320LF2407A

您好、香榭丽舍

客户正在使用 LF2407A、并尝试从闪存中定义为"const"的表中读取数据。

但是、当使用 C 语言实现这一目标时、例如" a =表[索引]"、 发现"a"的值始终不变。

请提供帮助吗? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    由于器件没有统一的存储器映射、因此在 C24x 上对闪存中常量的使用略有不同。  必须将.const 段加载到程序存储器(即闪存)中、然后在引导期间复制到数据存储器中、以便可以对其进行访问。  有一种实现这一目的的技术。  您可以在《C2x C 编译器用户指南》的第6.1.3章中找到:

    http://www.ti.com/lit/ug/spru024e/spru024e.pdf

    我认为这是问题所在。  如果没有、请发帖、我将尝试提供进一步的帮助。

    此致、

    Richard