请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D
大家好、
作为我正在工作的当前项目的一部分、我想探讨一个将外部存储器单元添加到 C2000评估板的选项。
我将使用的评估板为:LAUNCHXL-F28379D。
我想找一个外部存储器评估板、它可以直接连接到 C2000评估板(可能连接到评估板上的高密度 EMIF 连接器)。
谢谢、
Shlomi