请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件:SFRA
你(们)好。
我已经在 CLA 中实现了电流控制环路、现在我想在受控体上执行频谱分析。 但是、SFRA 库不可用于 CLA、因此我应该从 CPU 调用 SFRA_F_INPUT(x)和 SFRA_F_COLLECY (y、z)。
下面是我的问题:对零输入信号调用 SFRA_F_INPUT、将注入返回的值添加到 CLA 中计算得出的基准电流、并收集 CLA 任务完成中断的响应是否正确?
谢谢