This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:SCI:计算偏差

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687775/tms320f28027-sci-calculate-deviation

器件型号:TMS320F28027

尊敬的所有人:

当 TMS320F28027使用内部振荡器时、如何准确计算 SCI 的偏差?  我在数据表中找不到说明、您能否提供相关信息?

芯片的内部振荡器为10M。 其振荡器的偏差是多少? 芯片的内部振荡器为10M。 其振荡器的偏差是多少? 该偏差会影响波特率、该偏差会影响数据传输?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    七、

    INTOSC 偏差在+/-3%以内。 SCI 数据速率偏差应恒定、并且与 INTOSC 的偏差呈线性关系。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    七、

    我们上次听说过您、已经有一段时间了。 因此、我们假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。 谢谢你。

    - Ken