This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:buffdac_sine_cpu01.c 问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690628/ccs-tms320f28379d-buffdac_sine_cpu01-c-questions

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试了解 F2837xD 示例代码 buffdac_sine_cpu01.c 的示例  

在示例中、他们尝试将信号生成模块转换为 DAC 转换值、我有几个问题  

1) sgen.gain = wavformgain * 0x7FFF;  

默认值0.8003将波形置于 DAC 的线性范围内。 为什么选择0.8003?  

2) 2)计时器中断循环中

来缩放信号生成模块的下一个正弦值。

sgen_out=(sgen.out +32768)>>4;

我不明白为什么?  

有人能为我解释一下吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小值、

    1) sgen.gain = wavformgain * 0x7FFF;  

    默认值0.8003将波形置于 DAC 的线性范围内。 为什么选择0.8003?

    DAC 与电源轨不是线性的。 线性范围约为410 -> 3686。 增益为0.8003将在16位时产生与之等效的结果。

    2) 2)计时器中断循环中

    来缩放信号生成模块的下一个正弦值。

    sgen_out=(sgen.out +32768)>>4;

    输出将以16位为单位、因此可将其缩放到12位以适应 DAC。

    您可以通过将增益设置为1.0并记录 sgen 的原始输出来轻松证明这一点、而无需在 Excel 中进行任何缩放和绘图。 在 Excel 中执行相同的缩放、这应将其清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、非常感谢您多次回答我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴我能提供帮助。 如果您有任何疑问、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能不能只是问如何找到 DAC 数据表、我在手册中的任何地方以及 TI 网站上都看不到任何内容。 如何挖掘?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 没有自己的数据表。 有关 DAC 的规格、请参阅 F28379D 器件数据表。 通过搜索 F28379D 并转到技术文档、您可以在 TI.com 上找到该工具。 为方便起见、我在此处添加了链接-> http://www.ti.com/lit/gpn/tms320f28379d

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我找到了我想要的东西。 谢谢你
    最小
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我只想问我如何在 Excel 中绘制数据记录或 DAC 输出数据。 我使用了一个数据记录保存在一个地址中、我可以绘制它。 但是,我不知道如何才能用 Excel 来解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用内存浏览器将数据记录数组导出为文本文件、并将内容复制到 Excel。