请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 您好、Vivek、
感谢您的回复。 这确实有帮助、但我还有一个相关的问题:
假设我在 CLA_TO_CPU 消息 RAM 中有一个无符号32位整数变量、称为"RESULT_VALUE "。 目前、CPU 正在访问此变量并执行以下操作:
uint32 local_variable;
local_variable =(Result_value >> 8);
移位将需要几个周期、如果 CLA 在移位过程中尝试写入该变量、"RESult_value"将会发生什么情况? 这会导致一些线程安全问题吗?
谢谢。