This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:用于扩展的附加电源

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690933/tmdxiddk379d-additional-supply-for-expansions

器件型号:TMDXIDDK379D

我正在设计一个测试系统、其中 TMDXIDDK379D 主板将承载一个 F28379 controlCARD 和另一个我必须开发的卡。

我可以从5V0C 电源总线汲取的最大电流是多少?

我没有找到任何有关模块 PR902的信息、以便获取有关电源的更多信息。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    15V、330mA
    5V、250mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答。 再精确一点:我可以同时消耗您指示的两个电流、还是其他电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的问题是、两个输出的总功率都应小于5W。 这些电阻器的额定电流分别为上面给出的最大电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、根据设计信息、您应该能够同时消耗两个电流。 此外、这是由 TI 电源管理团队完成的设计。 有关详细信息、请将您的问题发布到 TI 交流/直流和隔离式直流/直流电源论坛。

    Shamim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、这两个答案有点相互冲突...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、如果您从 15V 中得出额定0.33A、那么从5V 中汲取的电流不多、因为最大功耗(组合)应小于5W。 或者、如果您从 5V 得出的额定电流为0.25A、则仍可以从15V 得出大约0.25A 的电流。 希望这对您有所帮助。