工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好,先生
我们遵循 TIDM-1000的参考设计来估算 Vienna PFC 性能。:以下有问题
,级别设置为1~3 μ A 时、EVM 能否 在208VL-L 1.2KW 和400VL-L 2.4KW 下运行?
,构建级别为1~4 μ A、EVM 必须在 CCS 调试模式下运行。
对代码进行编程后、EVM 能否自动运行? 如果是,如何操作?
此致、
哈里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好,先生
我们遵循 TIDM-1000的参考设计来估算 Vienna PFC 性能。:以下有问题
,级别设置为1~3 μ A 时、EVM 能否 在208VL-L 1.2KW 和400VL-L 2.4KW 下运行?
,构建级别为1~4 μ A、EVM 必须在 CCS 调试模式下运行。
对代码进行编程后、EVM 能否自动运行? 如果是,如何操作?
此致、
哈里
Harry 由于这是演示 EVM、我们通常不启用自动启动、因此用户可以首先确保调试方案的一切正常。
然后、当他们确实需要独立运行代码时、他们唯一需要执行的操作是将"cleartrip"设置为1、用户可以添加一个代码来启动 PFC 操作并相应地设置 Vbus。
伪代码
IF (Vrms 在范围内)
clearTrip = 1;
相应地设置 VbusRef
其他
使转换器跳闸并等待 Vrms 处于范围内。
代码已在闪存中运行,因此不需要其他更改。