This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:由 C2000的 GPIO 示例代码模拟的软件 SCI

Guru**** 2955700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/710206/tms320f28027f-software-sci-simulated-by-gpio-example-code-for-c2000

器件型号:TMS320F28027F

您好、香榭丽舍

我的客户是使用 F28028F 设计无传感器电机驱动器。 需要2个 SCI、因此它们必须使用 GPIO 模拟一个软件 SCI。

波特率为115200。 您是否有此参考示例代码?

谢谢。

此致、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、您好、

    否、我们目前没有用于 SCI 软件实现的示例代码。

    您可以参阅以下文档、其中显示了另一个 MCU 上的软件 UART 作为参考。

    此致。