This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:F28M36P63C2

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/689024/ccs-f28m36p63c2-f28m36p63c2

器件型号:F28M36P63C2
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用协处理器系列 f28m36器件的 SPI 接口来连接 LCD。 我希望获得一个框架作为参考、以开始我的编码。 基本上、在 Resource Explorer 中查找一个示例、而不是回送示例。 我们非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srini、

    [引用 user="Srinivasan Venkatasubramani">基本上在 Resource Explorer 中查找环回示例以外的示例。 非常感谢您的帮助。[/引述]

    controlSUITE 中提供了所有这些功能。 您可以浏览 SPI - LCD 或 SPI - EEPROM 或 SPI -外部 ADC 接口模块的论坛。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 M3的 SSI 的 SD 卡示例、我们实际上没有任何不回送的 SPI 示例。 当不处于回送模式时、代码仍然应该非常相似。 不过、如果您在修改示例时遇到问题、请告诉我。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用环回示例作为开始与 LCD 通信的框架。 我有一些后续问题、如果您能与我分享任何见解、我将不胜感激。

    1) 1)我仅尝试写入 LCD。 我已经建立了所有必要的硬件连接。 我不确定 可以对 FIFO 寄存器做什么用途? 我计划一次将一个字节写入 LCD。

    2) 2)也可以单独通过 c28完成此任务。 而不使用 M3处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您需要一次发送几个字节、而无需在启动下一个字节之前等待一个字节发送的开销时、FIFO 是很好的选择。 如果您的应用不需要大量的背靠背消息、那么没有 FIFO 就可以了。

    由于 M3是主 CPU、您仍然需要它来设置时钟、使能引脚、使 C28脱离复位状态等。。。。但是、在器件初始化之后、SPI 的实际操作不需要与 M3进行任何交互。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Whitney!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Gautam