This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:快速无传感器编码器算法

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183072/tms320f28379d-fast-sensorless-encoder-algorithm

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在阅读有关用于 PMSM 无传感器 FOC 控制的 FATS 算法的内容。

我想知道 FAST 能够提供位置的电机最小旋转速度是多少?

因为我假设对于缓慢的旋转速度、我需要以开环方式运行电机、当速度足以支持 FATS 时、我可以跳转到闭环、这是正确的吗?

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    主题专家因休假而不在办公室。 请预计在1月1日的第一周之前收到回复。 对给您带来的不便深表歉意。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们等待。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、您好、FAST 算法可在低至1Hz 的频率下工作。 但是、最好在实际系统中进行测试、从较高的值开始、如10Hz、然后下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    还有一个问题-我刚才读到、低速时它使用高频注入方法来确定转子位置。 此方法是否适用于 LQ=LD 的 SPM (表面永磁)电机? 我的电机是 SPM、我担心它不起作用。

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、 高频注入方法用于 IPMSM (LD 远低于 LQ)。 很难在 SPMSM 上正常工作。

    BTW、FAST 不支持 TMS320F28379D 上的高频注入方法。