This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:CLOCKFAIL/RAMUNCHERR/FLLUNCERR

Guru**** 2611155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/689602/tms320f28379s-clockfail-ramuncerr-fluncerr

器件型号:TMS320F28379S

您好!

我不熟悉 Delfino

如果由于 CLOCKFAIL/RAMUNCHERR/FLLUNCHR 等错误条件而设置 ERRORSTS 引脚、那么在完整的系统设计中处理该引脚的正确方法是什么。

如果我们通过另一个处理器监控 ERRORSTS、然后让用户知道 Delfino 处理器出现了问题、或者我们应该重置 Delfino 处理器并尝试从错误状态中恢复

或者、系统应进入已知的安全状态、然后通过警报通知用户

此致

苏布拉马尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subramani、

    这取决于您的应用、但一般来说、ERRORSTS 是依赖于 MCU 的其他组件的外部通知。 在内部、设置 ERRORSTS 引脚的错误将生成一个 NMI 并可在 NMI 处理程序中处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需补充 Frank 提到的内容、在这些误差条件下、PWM 也会跳闸、NMIWD 将开始运行。 如果 NMI 处理程序中没有为 NMIWD 提供服务、那么它将向器件发出复位命令、该器件是器件的安全状态。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subramani、

    您对此主题还有其他疑问吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Frank 和 Vivek、

    我们计划将 ERRORSTS 连接到 HMI 控制器。 对于 ERRORSTS、我们将在 HMI 中为用户发出警报、并通过通过 HMI 发出紧急停止来停止电机

    希望这可以降低风险。
    此致
    苏布拉马尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subramani、

    没关系。 我将把这个线程标记为闭合。 如果您有任何疑问、请告知我们。