This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28379D 上的 GPIO 引脚是否支持内部下拉? 如果是、如何启用相同功能!!

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690875/is-internal-pulldown-supported-for-gpio-pads-on-f28379d-if-yes-how-to-enable-the-same

您好!

 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO16=0;将启用上拉。

但是、我正在寻找启用下拉电阻器。 禁用上拉电阻是否等于启用下拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Venky:

    您可以参阅此 wiki 文章和主题以了解更多信息:
    processors.wiki.ti.com/.../General_Purpose_IO_(GPIO)_FAQ_for_C2000

    e2e.ti.com/.../64882

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    感谢您的快速响应。
    我正在寻找一个能够证实我的说法的信息:禁用上拉电阻等于启用下拉电阻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Venkatesh chilapur"]禁用上拉电阻等于启用下拉电阻器?

    答案是否定的 通过禁用上拉电阻、GPIO 将悬空。 此外、没有用于 GPIO 的内部下拉电路。

    下面是用于备份此数据的帖子:)

    此致、

    Gautam