Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生:
我在 TMS320F28335很新。
当我 ı 能够开始时、 会发现有很多文档和 视频。 ı 文档和视频彼此不同、并且感到困惑。
我有 controlSUITE 和 CCS v8.0。 和 TMS320F28335 CPU。
我将使用 TMS320F28335进行三相 DQ 帧 SVPWM 逆变器设计。
我想了解以下步骤。
ADC (模拟数字转换器)配置和 ADC 的使用。 ı Δ I 将读取逆变器的输出电压和电流。
2、离岗休假。 因为 ı 将把 abc 转换为 dq 帧 ,例如2/3 *cos (fi)+sin (fi)......
3.软件信号发生 器配置和使用方法。 因为我将在软件中使用1kHz 三角信号。
4. EPWM 配置和使用 EPWM for SVPWM。 我了解到这一步骤、 我在 sprug04a.pdf 上阅读了该文档、这是很好的
谢谢
BSafak