This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035ISO:到控制板的连接错误

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690753/tmdscncd28035iso-connection-error-to-control-board

器件型号:TMDSCNCD28035ISO
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

当我作为控制套件的一部分启动 INSAT SPIN-BLDC GUI 时、会收到以下消息。  

 您好!

接下来、我尝试通过向导设置端口配置、正如硬件设置手册所建议的那样。 我为 XDS100类 USB 串行端口设置了与 Windows 设备管理器中相同的 COM 端口、但仍然无法连接到控制板。 下面是我收到的错误消息。

完成此操作时、我的设备管理器设置用于 Insta SPIN BLDC 应用所使用的端口

您对此问题有何看法? 可以帮帮我吗?

最棒的

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    您是否在器件上刷写了.out?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的惠特尼:
    感谢您的回复。
    两个注释:
    1 -我无法连接到板、因此我认为这将是我在闪存之前的第一步
    2 -如果我需要将.out 加载到板上:
    2-1应该使用什么.out?它在哪里?
    2-2-我使用什么程序来刷写.out
    2-3我应该采取哪些步骤来刷写卡?

    最棒的
    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 controlSUITE 中为您的套件找到 Gui_project_InstaSPIN_BLDC 文件夹。 其中应该有一个文件夹、其名称中带有"flash"、您可以在该文件夹中找到.out 文件。 您可以使用 Code Composer Studio 加载它。

    如果您不熟悉 CCS、并且想获得有关如何加载和运行程序的一些指导、可以查看此技术讲座 :processors.wiki.ti.com/.../CCS_Fundamentals_Workshop

    惠特尼