This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808中的看门狗计数器更新速度

Guru**** 2797335 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/708642/watchdog-counter-update-speed-in-tms320f2808

主题中讨论的其他器件:TMS320F2808

您好!

 我想知道在"TMS320F2808"控制器中更新看门狗计数器的速度。

我用于系统的时钟速度是100MHz、我想在我的应用中实现看门狗、但不确定用于系统复位的看门狗中断的时间计算?

我可以看到一个8位递增计数器用于看门狗、如果我为系统使用100Mhz 时钟、我想知道填充计数器的最大时间周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dheeraj、

    F280x 器件中 WD 超时的公式为:

        超时=(1/OSCCLK)*512*256*(FRC 翻转)

    其中、FRC 翻转是 WD 自由运行计数器的翻转计数。  这由 WDCR 寄存器中的 WDPS 位控制。

    通常、用户使用器件的20MHz 时钟源(例如晶体) (然后使用 PLL x5以100MHz 运行)。  因此、通过将 FRC 翻转64计算最大超时:

       超时=(1/20MHz)*512*256*(64)=0.419秒

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     感谢您的输入、

    我参考了数据表、并与"WDPS 设置"相混淆

    2-0 WDPS 看门狗预分频。 这些位配置看门狗计数器时钟(WDCLK)相对于 OSCCLK/512的速率:

    111 WDCLK = OSCCLK/512/64

    因此、我的计算方式为:

    1/((20MHz/512/64)*256)=1/(20MHz/8)*256)=1/(2.5MHz)*256 = 0.4uSec *256 = 102.4uSec。

    感谢您的支持。