This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:双向电流感应

Guru**** 2455800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/710076/ccs-tms320f28377s-bi-directional-current-sensing

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用双向电流传感器、我不知道如何区分正半周期和负半周期。我需要正半周期的结果为正、负半周期为负。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    假设表示电流的反馈电压幅度在-1.65V 至+1.65V 之间变化、电流从负最大值变为正最大值
    如果 ADC 输入范围为3.3V、则我们使用偏置电路生成1.65V 的偏移、并添加偏移为1.65V 的电流反馈电压、以便偏置电路的输出在0V 至3.3V 之间变化、从而适应 ADC 范围。 当没有电流流动时、电流传感器将输出0V、但偏置电路将输出1.65V。 读取与此相对应的 ADC 值、让我们将其称为偏移。 之后、当有电流流动时、可以通过从 ADC 值中减去该偏移来识别电流的瞬时数字值。