请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 您好!
我在 LAUNCHXL-F28379D 从事 ADC 工作。
几天前、我在 launcpad 上发现了一些引脚名称错误。 我想。
如下图所示、AB4为 J7-65、AB5为 J7-68、AC5为 J7-69。 但 SPRUI77中的表3描述了 ADC 通道名称错误。
根据 SPRUI77 、正确的通道名称;ADCINB5 为 J7-65、 ADCINB4 为 J7-68、 ADCINA4 为 J7-69。
通过这篇文章、我想让您确认错误、并通知正在使用 Launchpad 的工程师。
此致。
Cagdas Hisar