This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:Lab5e 和缺失的 gMotorVars.SpinTAC.VelCtlBwScale

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690629/launchxl-f28069m-lab5e-and-missing-gmotorvars-spintac-velctlbwscale

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

您好!

Instaspin_labs.pdf、5e、第138页讨论了如何以1.0的步长增加带宽范围“gMotorVars.SpinTAC.VelCtlBwScale”

但令我失望的是,我找不到这种说法。 尝试手动添加、但该成员似乎不存在。

表达式窗口如下所示:

想知道该怎么办?

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、这是 instaSPIN 指南中的一个拼写错误、变量是 gMotorVars.SpinTAC.VelCtlBw_radps、最初在 user.h 中设置为 USER_SYSTEM_Bandwidth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 如果您使用校正更新实验文档、将会非常好。

    谢谢、
    制造商