请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 您好!
我想知道、如果 CPU 和 CLA 同时尝试访问'CLA 至 CPU 消息 RAM'、会发生什么情况。 从 CLA 数据表中可以看出、'CLA 写入'的优先级高于'CPU 读取'。
问题:
这是否意味着'CPU 读取'请求被忽略、或者'CPU 读取'仍将发生、但仅在'CLA 写入'之后?
2.如果'cpu_Reads'发生在略早于'cla write'的时间、'cla write'将如何中断'CPU Reads'?
谢谢。