This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D:2个 F2837xD 控制卡之间的 USB 通信

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688830/tms320f28379d-tms320f28379d-usb-communication-between-2-f2837xd-control-cards

器件型号:TMS320F28379D

大家好、  

我正在从事一个项目、涉及2个 F2837xD 控制卡之间的 USB 通信。 我对这个主题非常陌生、我真的需要一些有关系统开发的帮助、以及一些有关如何实现 USB 通信系统的示例。 我对系统的想法如下:1个控制卡充当 USB 主机、它持续发送预定义的数据、包括一个字符串和一些变量(例如:x = 5、y = 20)。 另一个控制卡充当 USB 设备、等待主机的信号并从 USB 主机接收数据。 然后、USB 设备修改字符串(例如:反转单词)、对变量(例如:x+ y)执行一些操作、并发送回 USB 主机。

此应用的目的只是为了验证2个板之间是否存在通信。 我已经介绍了 C2000 Ware 示例、尤其是"sub_dev_serial"示例。 但是,我真的不知道如何修改此程序以使其适合我的应用程序?  


请指出一些帮助我的方法吗?  

非常感谢您的参与、  

一个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Thuang、

    USB_DEV_serial 示例基本上与 USB 主机系统之间发送数据。
    您正在尝试使用两个控制卡执行相同的操作。 您需要断开该示例。

    我还可以尝试并告诉您如何处理此问题。

    此致
    Harshmeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshmeet、您好!  

    如果您能帮助我尝试解决这个问题、我们将不胜感激。 我不太喜欢编程、我认为这是一个相当复杂的问题。  

    提前感谢、
    一个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为此、一个 USB 器件需要是主机、另一个器件需要是主机。

    我们目前不支持这一点。 将来、我们可能同时提供主机批量支持和器件批量支持。 但这一问题尚未决定,也没有时间安排。

    如果您希望这样做、则可以更轻松地使用 CAN、SCI、I2C 或器件上的其他串行通信外设。

    此致、
    SAL