This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28379D:定制坞站上的 USB 连接问题

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688096/ccs-tmdscncd28379d-usb-connecction-problem-on-a-customized-dock

器件型号:TMDSCNCD28379D

工具/软件:Code Composer Studio

当 控制卡由连接到 J8的另一条 USB 电缆供电时、我已通过板载 XDS100V2成功连接并将程序加载到控制卡。  

但是、当我将 控制卡连接到我设计的坞站时、即使基板未通电(控制卡仍由 J8上的 USB 电缆供电)、连接也会断开。

此外、 当基板加电时、无法建立连接。

到目前为止、我已经检查了以下内容:

1)控制卡在 LD1亮起时通电。 可以测试3.3V 电压。

2) 2)控制卡未损坏、因为一旦从坞站中卸下控制卡、仍可以构建连接。

3) 3)我从另一组(不同设计)借用了一个基板、可以建立连接。

因此、我猜我的设计出了问题。 不过、我相信该设计非常简单明了。 我在基板上设计了一个14引脚 JTAG 连接器。 EMIFpins 被连接至 FPGA (__LW_AT__它还未被连接)所有5V 引脚被供电并且所有 GND 引脚被接地。 我想问题应该与 JTAG 引脚(引脚1 -引脚10)有关。 但它是从我之前的28335设计中复制的。  我已经仔细检查了连接和设计。 没有错误。 此外、不使用或未连接基板 JTAG 端口。 所以我真的很困惑。 你们能不能就我应该如何解决这个问题给出一些建议?

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    我在调试您的设计方面无能为力。 但我请求另一位工程师查看有关 JTAG 连接的帖子。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    我已经解决了问题。  

    一个简单的结论是:TDI 引脚在焊接过程中被错误地接地。 TDI 引脚位于 GND 引脚旁边、但通过目视 检查、这两个引脚没有明显的连接。 因此、可能是由于某种原因导致了焊接掩模损坏、并且在进行焊接时将 TDI 连接到接地层。(我将接地层放在 HSEC 下方)。

    所幸的是、这只是一个原型。我将通过移除 HSEC 下的接地层来改进设计、以减少出现此类错误的可能性。  

    无论如何、感谢您努力帮助我。

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您能找到它。

    SAL