This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:意外输出

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688881/tms320f28377s-unexpected-output

器件型号:TMS320F28377S

大家好!

我正在使用 f28377s 处理器部件实时设置 PMSM 驱动器的 FOC、并使用嵌入式编码器 MATLAB2017a 生成代码。 要生成三相六脉冲 PWM、我需要 D 轴和 Q 轴电流。 我将使用电流传感器作为 IA 和 IB 进行测量、并将其转换为 Ialpha 和 Ibeta、然后转换为 Id 和 Iq。 预期转换的输出应为直流量。 但我得到的是交流电。 当我使用嵌入式编码器中的转换块以外的正常转换块时、输出是正确的。 请帮助我了解这种情况。

谢谢

此致

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.请确保生成的代码正确、项目中的缩放比例正确。
    2.请检查 IA 和 IB 是否正确,然后检查 Ialpha 和 I beta 是否正确。
    3.请检查至驻车模块的角度是否正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    最终发现误差是通过角度估算和整流来实现的。  感谢您的建议。

    此致

    Priya