This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035ISO:是否启用了 Insta SPIN BLDC A FOC、矢量控制 Piccolo、DTC?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, CONTROLSUITE, TMDSCNCD28035ISO, MOTORWARE, TMS320F28069, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690270/tmdscncd28035iso-is-insta-spin-bldc-a-foc-vector-control-piccolo-dtc-enabled

器件型号:TMDSCNCD28035ISO
主题中讨论的其他器件:TMS320F28035controlSUITEMOTORWARETMS320F28069DRV8301

大家好、

 Piccolo TMS320F28035隔离式控制卡是否启用了矢量控制?  

该板的控制算法是什么?

我需要为 BLDC 电机开发一个无传感器速度控制器、并且需要它是非矢量控制控制控制控制控制控制器。  

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    controlSUITE 中演示了多种控制技术。 如果您尚未下载此软件包、请下载。 您可以下载无传感器控制示例并使用 TI 评估套件进行测试

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 然而,不幸的是,这并没有完全回答我的问题。

    我尝试结合使用 TMDSCNCD28035ISO+DRV8301HC 并运行 BLDC 电机、但我需要确保控制板不是任何类型的 FOC。 我无法在我的 labtop 和控制板之间建立连接。
    我正在使用 Code Composer 和 Motorware 默认安装。
    我最初购买的是 F2806XISO+DRV8301HC、使用 InstaSPIN-FOC GUI 可以顺利旋转电机、现在我将套件(F2806XISO)随附的卡替换为 TMDSCNCD28035ISO、但我遇到以下错误:

    "C28xx:闪存编程器:警告:配置的器件(TMS320F28069)与检测到的器件(TMS320F28035)不匹配。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。"

    如果您能提供任何指导、我们将不胜感激。

    最棒的
    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将在 Motorware 中找不到 F28035器件的任何示例。 您需要使用 DRV8301_HC_KIT 下载该器件上任何电机驱动器示例的 controlSUITE。 Motorware 仅支持 F2802xF、F2805xF/M 和 F2806xF/M 器件。 器件的"F"和"M"后缀是必需的、因为它们表示器件中的 InstaSPIN-FOC 或-MOTION ROM。 F28035器件没有 InstaSPIN ROM、因此 Motorware 示例与器件无关。 请检查 controlSUITE、您将找到所选 MCU 的 BLDC 梯形驱动示例

    您的错误是因为您尝试将 F28069器件的示例编程到 F28035器件上。 这将不起作用、您需要使用专门针对您正在编程的器件的示例

    肖恩