This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSILPFCKIT:TMDSILPFCKIT

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685695/tmdsilpfckit-tmdsilpfckit

器件型号:TMDSILPFCKIT

您好!

我已经购买了 TMDSILPFCKIT、我想知道评估板是否也与 F28335控制卡兼容?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此评估板仅与 F28035控制卡配合使用。 CCS 工程不包含 F28335代码。 因此、如果您想使用 F28335控制卡、则必须开发代码并进行验证。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shamim:

    感谢您的回答。 因此、如果我理解正确、我可以在这个评估板上使用 F28335、但我必须自己对它进行编码吗?  

    您是说专为此评估板设计的 GUI 界面仅适用于 F28035控制卡吗?

    此致、

    Pooya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您必须为 F28335自行编写代码。

    我们的代码仅对 F28035有效。 您可以使用任何其他 MCU、但需要开发代码或相应地更改代码。

    Shamim