This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:计算 C2000#39 ADC 的正确 ACQPS 值

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/708950/tms320f28377s-calculate-the-right-acqps-value-of-c2000-s-adc

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

我对下面的帖子仍有一些疑问。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/708172

如果我想将精度设置为0.5LSB、时间常量应为–ln (0.5/2^12)=9.01、而不是7.7 (您在文章中提到的内容)、这是对的?

在我们的系统中、Rs 为500 Ω、ADC 的 RSW 为425 Ω、Csh 为14.5pF、Cin 为1nF。 那么、我如何计算应用的估计 ACQPS 值呢?

我认为、TRM 中存在一些问题、如下所示。 公式1和3是否相同? 公式2中的 T 代表什么? 如何使用公式3获取所需的 ACQPS?


谢谢!