主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
您好!
我有几个问题、希望有人可以回答这些问题。
运行 Lab01c、我使其按照手册中的说明运行。 我也可以使用 gMotorVars.SpeedRef_KRPM 来提高速度
但我可以将其增加到的最大值为5、即5、000 RPM。 因为它能够以比它更快的速度运行。 当速度增加到5.8时、电机停止运行、尽管其桥臂上有 PWM 波形。
1.导致电机停止的原因是什么?
2.可以采取哪些措施来提高速度?
3.一旦电机停止运转,我必须将速度从5.0降低到1.0,然后慢慢提高速度。 如果我将其默认设置为5.0、电机将根本不会开始旋转。 为什么?
谢谢、
制造商