This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:软 I2C

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/709480/tms320f280041-soft-i2c

器件型号:TMS320F280041
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!
客户需要第二个 I2C。 C2000上是否已提供软 I2C 实现? 在最好的情况下是 CLB 或 CLA!

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    您能否进一步解释客户想要做什么以及为什么需要两个 I2C? 您可能知道、f28004x 上只有一条 I2C 总线。

    我们目前没有任何软件级 I2C 实现的示例或配套资料。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    我在第一次响应中没有想到的一个选项是可以使用 PMBus I2C 模式。 但是、目前没有任何特定于 I2C 模式的示例、也没有有限的配套资料(我认为是 DS 和 TRM)。

    有关可用的 PMBus 软件内容、请参阅下面的 C2000Ware 目录:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\libraries\communications\PMBus\c28

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会向客户提出。 Thx。