请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:TI-RTOS
大家好
我 通过 Simulink 接口使用 F28379D 实验套件的 ePWM 模块。
不过、我们可以以秒为单位指定 ePWM 周期/ CMPA/CMPB 值、但为了获得更高的精度、我想以时钟周期为单位指定 ePWM 周期/占空比值。
能不能让任何人说出 秒和时钟周期之间的关系。
例如,100微秒表示 F28379D 的时钟周期是多少?
F28379D 具有200MHz 处理器。
一个时钟周期是1/200秒吗?
谢谢