This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28069:F28069 - USB 引导加载程序-器件复位问题

Guru**** 2610985 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688925/compiler-tms320f28069-f28069---usb-bootloader---problem-resetting-the-device

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

我想看到整个问题的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题是什么?

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我是指“e2e.ti.com/.../1546572 ”中的线程。 最后一个问题的解决方案。


    其中包括:

    您好 Sal、

    首次上电后、加载了"F2837xD_USB_FLASH_kernels_cpu01"项目并运行调试器、主机 PC 会显示"USB Device not recognized "m、如下所示。 然后、我转到了设备管理器、在"USB controller"下找到了"未知设备"(注:不像"Other devices"下的"TMS320F28x7x USB Boot Loader "、如 Windows_driver 文件夹中的 driver.txt 文件中所建议的那样。 当我尝试更新驱动程序并浏览到包含"F28x7x_USB_Boot_Loader.inf"的 Windows 驱动程序文件夹时、它只是返回"您的设备的最佳驱动程序软件已安装"、并且仍然显示为"未知设备"。 我试过几次、但每次都是一样的。

    现在、如果加载的"USB_DEVICE_serial.out"运行正常、然后再次加载"F2837xD_USB_FLASH_kernels_cpu01.out"、PC 将识别其"TI 器件固件升级"、并在通知区域显示"Eject TMS32028377D USB Boot Loader "。 它显然是来自项目的"产品字符串"、因为我可以将其更改为显示不同的字符串。 我可以尝试下一步做什么? 我正在寻找绝望的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这是现有驱动程序和更新的 Windows 操作系统的问题。 我们正在开始寻找解决这一问题的办法。 但目前没有更多信息。

    您还可以考虑使用 SCI 闪存内核和串行闪存编程器。 我们还将在 C2000Ware 的6月版中发布 CAN 闪存编程器和 CAN 闪存内核。

    请访问 :www.ti.com/.../sprabv4b.pdf

    希望这对您有所帮助。
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、
    我在 C2000Ware 的 V1.00.04.00中找不到 A CAN 闪存编程器。 您是说 CAN 闪存编程器将进入下一个版本吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 CAN 闪存编程器将于6月发布。 该文件尚未发布。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    思考很多。