请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 尊敬的所有人
在 LAUNCHXL-F28069M 中、是否存在接地分离或所有接地均相同?
我能否将连接到 J7中 ADC 引脚的输入的接地端连接到 J6中的接地端?
J6 (引脚60)中的接地端是否与 J7 (引脚62)中的接地端完全相同?
谢谢
Luis Gonçalves ó n
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人
在 LAUNCHXL-F28069M 中、是否存在接地分离或所有接地均相同?
我能否将连接到 J7中 ADC 引脚的输入的接地端连接到 J6中的接地端?
J6 (引脚60)中的接地端是否与 J7 (引脚62)中的接地端完全相同?
谢谢
Luis Gonçalves ó n
路易斯、
在 LAUNCHXL-F28069M 上、隔离栅的 MCU 侧的接地均相同。 J6和 J7是相同的接地、模拟接地与数字接地相同。
我们选择这样做是为了降低这些 LaunchPad 上的电路板复杂性、因为它们通常用于评估目的。 为了获得更高的性能和模拟信号完整性、我们建议为数字(VSS)和模拟(VSSA)接地端创建一个单独的接地层、在该接地平面上、它们通过0欧姆电阻器或带有星形连接的过孔连接到单点。
谢谢、
标记