This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:在 LAUNCHXL-F28377S 中、MATLAB 存在 SCI 问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690427/launchxl-f28377s-in-launchxl-f28377s-sci-problem-with-matlab

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

大家好、

我在 MATLAB 和 launchpad 之间进行通信时遇到问题。

我在第一阶段使用下面的示例、我看到在 MATLAB 和 launchpad 之间没有通信。

我认为代码是真正的版本并下载到 launchpad,因为 Exept communication 其他 IO 确实工作正常(LED 闪烁..)

https://www.mathworks.com/examples/embedded-coder/mw/texasinstrumentsc2000-ex78245720-dc-dc-buck-converter

我已检查;

COM 端口并在 MATLAB 中更改

MATLAB 中的-Rx 和 Tx 引脚配置

-波特率在 MATLAB 中为12000000,我在 COM 端口波特率115200中更新了波特率。

但它还不能进行通信...

正在等待您的帮助..

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您描述的内容、这似乎是一个小的配置问题-因为代码是正确生成和下载的。   

    无论如何、如需即时帮助 、最好尽快联系 MathWorks 技术支持以获得有关如何使其正常工作的帮助。

    谢谢、

    -Brian