This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320F0049M 器件上的 InstaSPIN-MOTION

Guru**** 2611005 points
Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/689931/tms320f280049-instaspin-motion-on-tms320f0049m-device

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件: DESIGNDRIVE

我刚刚收到 ""="">了有关"Thread -从哪里可以获得004x 系列器件?"的答案、 感谢 Mike!

回复说、TMS320F28004x 系列不支持 InstaSPIN Motion。
这真的太糟糕了…… 但我有一点希望、找到 Mouser 上的 TMS320F0049M 原型版本

但是、数据表的链接会返回一个空页面: http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=tms320f280049m&fileType=pdf

TI 网站上的"一切"搜索也有一个断开的链接: http://www.ti.com/product/tms320f280049m/description?keyMatch=tms320f280049m&tisearch=Search-EN-Everything

XF280049MPMS 是否计划作为 TMS320F280049M 进行全面生产?

感谢您的回复!

此致
Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christoph、

    遗憾的是、F28004x 器件不支持 InstaSPIN-MOTION、在可预见的将来也不支持任何其他 C2000器件

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清这一点、InstaSPIN-MOTION 将继续在现有 Piccolo F2806xM 和 F2805xM 器件上受到支持、但由于两家公司的策略变更、我们不会在任何其他 C2000系列上提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris 和 Sean:

    感谢您的回答!

    因此、InstaSPIN Motion 不是一个可以开始进行构建的解决方案。
    这是一个真正的遗憾、因为我们对它进行了评估、发现它是一个很好的解决方案。
    它为非专家带来了难以实现的功能、而且实施时间也非常短。
    我们不明白为什么这种情况没有在市场上扩大。
    这是小型公司正在寻找的解决方案、没有所有专家和资金。

    为了实现 InstaSPIN Motion 等功能、TI 建议采用哪种替代方法?
    TI 在新型 Piccolo 系列器件上是否有战略能够让比专家更广泛的社区实现良好的运动控制(不仅限于无传感器 FOC)?

    谢谢!

    此致
    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许多客户已经使用了 MOTION、但我知道您是否希望选择一个可移植到未来器件的软件解决方案。

    此变更基于 TI 和 LineStream 的战略决策。

    另一个路径是指向 www.ti.com/DesignDRIVE

    目前、DesignDRIVE 正朝着具有一些工业驱动器经验的目标发展、但我们希望在未来通过一些新的易用性项目进一步增强解决方案。