This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:upp Rx 和 Tx 开关时间

Guru**** 2611355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690371/tms320f28374s-upp-rx-and-tx-switching-time

器件型号:TMS320F28374S

您好!

客户正在使用 UPP 连接 FPGA 以实现数据共享、UPP 需要 Rx 和 Tx。 但对于 UPP、Rx 和 Tx 是单工的。 客户需要通过软件切换工作模式。

我们的问题是:

1) 1)是否可以通过软件切换 Rx 和 Tx?

2) 2)它需要切换多长时间? 小于1us?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    [报价] 1)是否可以通过软件切换 Rx 和 Tx? [/报价]

    是的、它只需要在软件中切换。 请参阅 CHCTL 寄存器中 MODE 位域的定义。

    2) 2)需要切换多长时间? 小于1us? [/报价]

    最好在切换模式之前禁用外设、然后配置 与 RX 相关的其他设置。   假定 SYSCLK 以200MHz 运行、这需要不到1us 的时间。

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、
    感谢您提供信息。
    在开关期间、除了 CHCTL、我是否需要按照用户指南中的说明进行"软件复位"?
    BR、Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这会将状态机重置为重新启动。

    Vivek Singh