This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:可以通过 XDS200进行连接、但可以#39;t 下载程序

Guru**** 2610415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687901/tms320f28377d-can-connect-through-xds200-but-can-t-download-program

器件型号:TMS320F28377D

大家好、我的客户正在使用 F28377d、他们可以在 CCS6.1中连接该器件。

但无法加载程序

错误消息为:

C28xx_CPU1:GEL 输出:

内存映射初始化完成

C28xx_CPU1:如果在一个内核上执行擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。  此外、CPU1将被暂停以确定将运行闪存插件代码的 CPU 的 SR 所有权、之后 CPU1将被设置为运行其应用。 在对两个闪存组进行编程后、可以开始从 SR 执行用户代码。

C28xx_CPU1:错误:(错误-1135 @ 0xC0CC)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.222.0)

C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.222.0)

C28xx_CPU1:错误:(错误-1135 @ 0xC0CC)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.222.0)

C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态

C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。  建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0007026D@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F444@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005F444@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x00130@程序:目标未连接

C28xx_CPU1:写入 PLL 值时出错。 (闪存算法返回错误代码)。 操作已取消。

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D200@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误

C28xx_CPU1:GEL:文件:E:\MyProject\UPS_I\ParallelUPSFirmWare\20180427\UiSlaveCpu1\Debug\UiSlaveCpu1.Out:加载失败。

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取寄存器 PC:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F800@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000@程序:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标断开连接时无法启用

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005F444@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0007026D@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F444@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005F444@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:在尝试执行 pwrite_en.alg 时无法运行目标

C28xx_CPU1:闪存操作超时、等待算法完成。 操作已取消。

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0007026D@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F444@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005F444@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0007026D@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D200@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x5D200@程序:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0007026D@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D22E@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D208@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D208@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D208@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D208@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D222@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D222@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D214@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D222@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D200@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000@程序:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标断开连接时无法启用

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005F444@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0007026D@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F444@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005F444@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:在尝试执行 pwrite_ds.alg 时无法运行目标

C28xx_CPU1:闪存操作超时、等待算法完成。 操作已取消。

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0007026D@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F444@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005F444@数据:目标未连接

C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入寄存器 PC:目标未连接

 

我强烈怀疑它与硬件相关、因为多个电路板的行为方式相同。 我已经检查了 TI OTP 和 DCSM OTP 上的数据都是 FFFF。

但我不知道什么可能导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zou,客户是否能够加载 RAM? 他们是否还安装了所有 CCS 更新?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 它是由未焊接的 GND 散热焊盘引起的。