请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049C 你(们)好
我想知道是否可以 根据另一个 ePWM 的操作(不是基于相位控制寄存器或 ePWMxSYNC 信号)同步一个 ePWM 模块。 例如、当 ePWM1A 变为 LO 时、将 ePWM2A 设置为 HI。 原因是- ePWM1是主器件、其配置周期性变化、A 和 B 都与高电平有效互补、 并由类似于峰值电流模式控制的外部信号终止。 然后 、当 ePWM1终止时、我希望与 ePWM2同步。 我不能只使用 ePWM1周期来在零、CMPB 等上生成 SYNC 信号、因为终止时间不是在内部预定义的。
我可以在 ePWM2内复制配置、但我希望有一种更简单的方法来实现、因为 ePWM1的设置使用大量外设、并且会产生大量重复、我希望避免这种情况。
谢谢
EPWMxSYNC