This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000 GANG

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690016/c2000-gang

尊敬的所有人:

程序文件放置在 SD 卡等外部存储器中、或直接存储在 C2000 GANG 的内部芯片中。 如果是后者、它将更可靠、更安全、更易于控制。

是否可以控制编程芯片的数量?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    七、

    我通知 Elprotronic 您的 C2000 GANG 查询。
    您可以通过 support@elprotronic.com 联系他们。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Vamsi。