This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:Pico 与清晰度

Guru**** 2611145 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/689850/tms320f28335-picolo-vs-defino

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DTMDSDOCK28379D

尊敬的 C2000专家:

我正在尝试为我的逆变器产品选择 C2000系列器件之一、开关频率将达到100kHz、您有什么建议吗?

您能否提供 picolo 和 defino 的详细器件比较? 我想知道的是 F28035、F28069、F280045和 F28335。 如果 TI 已经完成此比较、这将是最佳选择。 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    您可以在此处查看比较表:
    e2e.ti.com/.../543547

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam、

    感谢您的支持。 与 F28027F/F28069/F28379进行比较。 但没有 F280045、F28035、F28335、您可以在这方面提供帮助吗?

    BTW、如果逆变器的开关频率需要100kHz、您的建议是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    对于100KHz 开关、您可以很好地使用从 F28027到 F28335的器件、但这取决于您在应用中寻找的计算能力。 如果您需要复杂的算法和浮点计算、但需要更多的 RAM 和闪存、我建议您使用 F28069或 F28335。 在某些情况下、我从 F28335开始、最后在我的应用之一中使用 F28027。 一旦您对应用有了了解、事情就会变得更简单。
    如果您直接想选择器件、F28069将会很棒、因为它具有 FPU 和 CLA。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam、

    谢谢。 28004x 呢? 我发现它的性能优于28069。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 F28069、F280049和 F28335这3个器件、哪一个器件是100kHz 逆变器最推荐的器件? 请分享您的意见。

    谢谢。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jack Tan80"]
    谢谢。 28004x 呢? 我发现它的性能优于28069。[/quot]

    是的、它优于 F28069。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Jack Tan80">对于这3个器件 F28069、F280049和 F28335、哪一个器件是100kHz 逆变器最推荐的器件? 请分享您的意见。
    [/报价]

    F28335随时都可以!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam、

    谢谢。 但28335内没有模拟比较器、因此 FAST OCP、CBC 和 OVP 无法受到保护。

    尊敬的 TI C2000专家:

    我可以就此问题发表意见吗?
    对于 F28069、F280049和 F28335这3个器件、哪一个器件是100kHz 逆变器最推荐的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    正如 Gautam 所建议的、开关频率并不像您系统中可能还具有的许多其他规格那样重要。  例如、您的控制环路频率是多少(与开关频率相同还是更低)?  

    对于大多数逆变器、如果您的公司内没有 C2000代码库、我可能建议从 F28004x 系列或 F2837x 系列开始。  两者都是最新的、并且具有许多您可能认为对您的应用有帮助的特性(TMU、Σ-Δ 解调器、模拟比较器等)。  

    F2806x 也是一个不错的选择-尤其是当您具有 F2802x/03x/05x 系列的专业知识时。  它们之间的差异非常小。

    ===

    获取比较信息的最佳地点位于"产品组合"下的以下位置
    http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/overview.html

    该部分中的许多链接将提供更好的建议信息。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett、

    是的、电流环路、克拉克、帕克和伊克拉、 IPark 的频率与开关频率相同。我的问题是、在天气情况下、CPU 可以有带宽来处理每个周期内的所有任务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    然后、我建议从 F2837x 系列器件开始。  F2837xS 或 F2837xD 都是不错的选择、并且有很多相似之处。

    对于评估、您可以使用 F28379D LaunchPad (LAUNCHXL-F28379D)或 F28379D 实验板套件(TMDSDOCK28379D)。  如果您想移动到 XS、在 F2837xS 和 F2837xD 之间移植是一项相对简单的任务。

    F28004x 也是一个选项、但我想我将从 F2837x 开始。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett 和 Gautam、您好!

    感谢您的支持。