This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:无法通过连接到 XRS (引脚4)和 ARS (引脚144)的开漏器件将器件复位置为有效

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/709265/f28m35h52c-unable-to-assert-a-device-reset-by-an-open-drain-device-connected-to-xrs-pin-4-and-ars-pin-144

器件型号:F28M35H52C

大家好、

Concerto 微控制器 F28M35H52C 必须具有外部复位引脚:XRS 和 ARS (均为低电平有效)。

根据 TI 的建议、我们在外部将这两个引脚连接在一起、并使用电路板走线(请参阅 SPRS742J、6.8段)。

TI 还阐明了这些引脚可以接收外部复位信号、前提是这些引脚由开漏器件驱动、

在 XRS 和 VDDIO 之间放置一个介于2.2千欧和10千 欧之间的上拉电阻器(请参阅 SPRS742J、表4-1)。

这正是我们所做的(2.5k Ω 上拉电阻器和100nF 电容器)、但只要外部驱动器强制将复位输入置为低电平、信号电平就会从3.3V (VDDIO)变为2.5V、器件不会复位。

基本上、XRS 和 ARS 引脚(或其中一个引脚)的运行方式与推挽输出类似、而不是 SPRS742J 文档表4-1中所述的 I/OD (输入/开漏)。

对这种奇怪的行为有什么建议吗?

尽管 TI 文档声称(SPRS742J 第6.16段)、这两个引脚是否可以被 SW 配置为输出?

谢谢、此致、

LR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    外部驱动器和-XRS 引脚之间是否有串联电阻器? 您能否提供连接到-XRS 引脚的所有组件的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haresh、
    感谢您的反馈。
    实际上、问题是由复位信号上的冲突引起的:F28M35的复位输入由有线或开漏监控器控制、但相同的复位信号也由推挽输出驱动、其间有一个肖特基二极管。 OD 驱动器将线路下拉、而推挽输出的上部 MOSFET 上拉(因此、复位信号电平约为2.5V……)。 谢谢。