This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690267/tmdshvmtrinspin-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

你(们)好

我希望获得一个开发平台 Instaspin、用于为项目运行客户端电机。 我来看看高电压版本 TMDSHVMTRINSPIN。

我的客户端 BLDC 电机具有以下规格。

三相电机

110V 交流

正弦 BEMF

8极

BEMF = 30V/kRPM

扭矩常数= 0.2866牛米/ A

电阻为2.8欧姆

电感0.4mH

隔离电压= 500V

如果此平台无法正常工作、您能推荐一个平台

谢谢

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许您需要知道电机的额定功率和额定电流是多少? 如果此电机的额定电流小于10A、则 EMV 套件应适用于此电机。 您可以下载 MotorWare、其中包含一些很好的实验项目、供您识别和旋转电机。 安装后、可在 MotorWare 中的实验和套件指南中找到更多详细说明。