This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:动态更改 eCAP 预分频器

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686060/tms320f28069-changing-ecap-prescaler-on-the-fly

器件型号:TMS320F28069

您好!

OP 是否得到了解答/解决?  我也希望得到答案。

谢谢、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我正在努力挖掘这一点、请给我几天时间、希望我能有一些东西。


    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的 Cody。

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在等待仿真结果。 我希望明天能有一些东西。

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我被告知、预分频器在完成计数到之前的配置值之前不会重置为新值。  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody、

    我假设仿真没有告诉您-那么您不是在进行仿真的人? 只是想知道。

    因此、IOW -只要您可以等待它完成正在进行的操作、就可以"即时"更改它。

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    是的、我没有亲自运行仿真。 我们有一个更密切地参与 RTL 的团队。

    对于0类 eCAP (如 F28069): 是的、只要您可以等待、您就可以"动态"更改它。 这与其说是真正的"动态"更新、更像是周期结束时的负载。

    对于1类 eCAP (如 F28004x):ECCTL2中有一个复位位位位、允许清除事件滤波器、从而实现真正的实时更新。  

    我猜基于您最近为当前项目在 F28069上设置的帖子、因此使用较新的1类 eCAP 可能不是您的选择。


    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    是-当前项目正在使用 TMS320F28069 -我还需要 HRCAP 的4个通道。

    谢谢、
    John