This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:F28335 cmd

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690024/tms320f28335-f28335-cmd

器件型号:TMS320F28335

尊敬的所有人:

通过查看 F28335.cmd 和 DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd 文件、我对 csm_PWL 有一些疑问:

CSM_PWL  :origin = 0x33FFF8,length = 0x000008

page1和 page0都分配了空间、地址相同、编译器不会抱怨。 编译后将为其分配哪个区域? 这是否会导致芯片锁定?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不会导致任何链接问题、因为应用程序不会尝试填充 DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd 定义的"csmPwlFile"部分和 F28335.cmd 定义的"csmpasswds"部分。 例如、使用 DSP2833x_CSMPassword.asm 文件的工程将使用"csmpasswds"段、但只要"csmPwlFile"中未放置任何内容、就会忽略该段、并且不会出现错误。

    惠特尼