This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035ISO:使用 TMDSCNCD28035ISO+DRV8301HC 运行 BLDC 电机的 GUI

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035ISO, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690288/tmdscncd28035iso-gui-for-runing-a-bldc-motor-using-tmdscncd28035iso-drv8301hc

器件型号:TMDSCNCD28035ISO
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

您好!

我有一个 TMDSCNCD28035ISO+DRV8301HC 组合套件、需要支持团队告知我是否有可用于运行 BLDC 电机的 GUI? 此外、我还需要知道在我的 PC 上运行的与控制板通信的最佳软件是什么?

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要查找的 GUI 位于 controlSUITE 中、其位置为 C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\~GUI

    您将需要使用 Code Composer Studio 连接到您的器件并通过 JTAG 进行调试

    肖恩