This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377D:如何交换16位?

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690167/compiler-tms320f28377d-how-to-swap-16-bit

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

是否有任何函数可用于交换16位变量(第一个字节与第二个字节)? 当然、我可以手动交换它、但我想知道是否有专用功能。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不知道执行该操作的任何函数或指令。 您需要自己编写一些内容。 您可以尝试试验一下__byte()内在函数,看看它是否比在 C 语言中移位和加法获得更好的性能

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mubin、

    另请参见下面的 e2e 线程。   有一个用于交换字节的 C28x 架构指令、但是如果您想使用此指令、则需要创建一个可调用的汇编函数。   

    e2e.ti.com/.../496015